结果:找到"钣金 折弯 激光 焊接 铆压",相关内容1000条
- 钣金折弯工艺有哪些?原来钣金件的折弯能做那么多事
- 关注我们始于PCB,不止于PCB。嘉立创致力于提供电子/机械领域全产业链一站式服务。请关注嘉立创旗下cnc、钣金、复模加工业务:
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 折弯 加工工艺 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-20 13:40:00
- 干货,钣金出折弯图的两个小技巧
- 平时出工程图纸直接将视图拖动进来,投影视图如下这样会有好多线条不利于看图,可以右击视图选择切边不可见效果如下,这样看起来比较清晰展开图里的沉孔如下,展开只需要底孔右击平板式编辑特征要排除的面选择沉孔再看工程图,就只显示底孔关注我们始于PCB,不止于PCB。嘉立创致力于提供电子/机械领域全产业链一站式服务。请关注嘉立创旗下CNC、钣金、复模加工业务:
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 折弯 展开 solidworks 工程图 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-10 11:33:00
- 3种折弯高度H的经验值,学习一下!
- 1.简单的90度单边折弯。如图,此种折弯只需考虑下模V形槽中心到折弯机定位挡块的距离即可确定。通常H值为 H≥3.5T+R(R在1mm以下)2.U形折弯。如图此种折弯的尺寸如过小,极易因无合适折弯模具而形成干涉.因此两竖边的宽度L不能太小。其一边竖边高度H也不能太大。实际中可根据使用折弯模的形状做模拟确定,L,H 值参考如下:3.Z形折弯如图第一道弯曲后,折第二道弯曲时,折弯线到折弯机定位挡块的距离须大于等于V形槽中心到模具外侧距离L1和板厚t之和。故H值为: H≥5t+R(R在1mm以下)关注我们始于PCB,不止于PCB。嘉立创致力于提供电子/机械领域全产业链一站式服务。请关注嘉立创旗下钣...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 折弯 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-06 09:53:00
- 折弯出这些形状,是怎样实现的?
- 折弯是一种钣金加工方式,各种形状经过几刀就会折弯出想要的形状,十分神奇,今天咱们分享一些折弯的基础知识。数控折弯工艺折弯机的主要参数是:压力,工作台长。1.折弯刀的主要类型如下图(1):图(1)2.各种刀具的主要应用折弯类型。(1)直刀:一般优先用于只折一道弯并不用考虑避位的弯折,见图(2)图(2)但如果出现以下等情况就需要考虑避位,见图(3)由图(3)看到,折弯明显干涉,此时就要考虑用另外类型的折弯刀来折弯。图(3)左侧的情况可视情况优先选用小弯刀来避位,见图(4)图(4)而图(3)右侧的情况就要选用尖刀来避位了,但同时也要注意,由于尖刀的头很尖,所以它的强度比较差,所以它不能用于厚板的折...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 折弯 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-29 15:00:00
- 浅析压铆螺母和抽芽选用规则及工艺性差别
- 抽芽是在板材本身的基础上做一个拉深成型,它的主要优点是节约成本,加工简易,不占用结构空间,而且还可以达到一般的装配要求。压铆是在板材上通过附加一个金属螺母,采用方式有涨铆,压铆。主要优点是螺纹强度好,不容易滑芽。但在低于1.0的板材上加工一般很难达到要求的推扭力,也就是容易脱落,一般加工的最低板材为0.8。且在加工中一定要注意选择适当的底孔,和适当的加工压力。至于在何种环境下使用,那就要看你设计产品的要求,建议在允许的情况下尽量使用抽芽。以及看材料和螺纹大小,铝板一般都是用压铆螺母,大的螺纹应该不会抽芽。1.选择抽芽还是压铆螺母,一般如果该螺孔只需紧固无需被固定面与钣金面之间要求有一定距离(...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 压铆 抽芽 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-28 16:40:00
- 焊接没焊透怎么办?
- 未焊透是指母材金属未熔化,焊缝金属没有进入接头根部的现象。单面焊和双面焊时都可能产生未焊透缺陷,未焊透在焊缝中的形态特征和实际效果如下图所示。它对焊接结构的直接危害是减小承载截面面积,降低焊接接头的力学性能。未焊透引起的应力集中远比强度降低的危害性要大,承受交变载荷、冲击载荷、应力腐蚀或在低温下工作的焊接结构,常常由此导致脆性断裂。那么为什么会没焊透呢?主要有以下三点原因:焊接参数选择不当,如焊接电流太小、运行速度太快、焊条角度不当、电弧发生偏吹、对接间隙太小及坡口角度不当等,未焊透与焊接冶金因素关系不大;操作失误,如进行不开坡口的双面埋弧焊时中心对偏等;坡口加工不良,如钝边太厚,或一侧厚一...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 焊接 未焊透 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-25 09:39:00
- 18张高清焊接缺陷图谱
- 一、焊接高低不平:二、根部未熔合三、增强高四、根部焊瘤五、外部咬肉六、内部咬肉七、根部凹陷八、烧穿九、单个的夹渣十、线状夹渣十一、内部未熔合十二、内侧未熔合十三、气孔十四、链状气孔十五、夹珠十六、横向裂纹十七、中心线裂纹十八、根部裂纹图片素材来源于网络,仅做学习分享用,如有侵权,请联系删除
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 焊接 焊接缺陷 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-23 17:57:00
- 钣金工件都是怎么连接装配的?都有什么优缺点呢?
- 本文系网络转载,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删除!
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金设计 钣金加工 钣金 装配 卡扣 拉钉 铆钉 自铆 螺钉 焊接 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-18 18:13:00
- 【知识科普】不看不知道,原来钣金加工工艺这么丰富!
- 这几年随着中国的工业化迅猛发展,钣金加工技术也被带动发展起来,其所加工出来的工件,也充斥着我们的周围,为我们的生活提供着便利。我在知乎看到一个关于“什么是汽车钣金”的提问,其中一个最有趣通俗的高赞回答是:机修是内科,钣金是骨骼,喷漆是皮肤科。当然钣金不止是当骨骼的用途,但足以深刻形象地说明了钣金的重要性,因此钣金的加工工艺尤为重要。钣金加工是嘉立创CNC主要的业务之一,本文将介绍常见钣金加工工艺流程:01下料激光切割机或冲床根据编程文件加工材料,工件经过LASER切割或数控冲床冲裁,激光切割可以进行各种形状切割,但冲床在批量加工中占有优势。02折弯根据折弯图的标注尺寸,利用折弯机将工件折弯成...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金加工 钣金工艺 钣金 加工工艺 激光切割 折弯 焊接 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-19 15:19:00
- 嘉立创FA-钣金产品成图展示
- 图片
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 钣金 折弯 激光 焊接 铆压 发帖人:FA零件商城李工 发帖时间:2023-03-20 16:13:00
返回